This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:TPS22860下拉电阻值

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525264/tps22860-tps22860-pull-down-resistor-value

器件型号:TPS22860

工具/软件:

您好、  

我想检查以下几点

1.如果由三态驱动器驱动、则建议将下拉电阻连接到 ON 引脚。  

2.下拉电阻器如何影响接通/关断时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以考虑引脚上的10K 下拉电阻器为高电平和低电平逻辑。  

    2.它不会影响接通和关闭。 VIH 和 VIL 阈值会影响导通和关断时间。

    谢谢

    Amrit