This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:输入电容器、输出电容器选择。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525413/tps22915-input-capacitor-output-capacitor-selection

器件型号:TPS22915

工具/软件:

您好、TI 团队。

我在系统中使用的是 TPS22915B。

在数据表中、建议使用 Cin /Cout 比率10:1。  

我想将输出电容增加约4.7uF。


我有2个问题。

1.在这种情况下、我是否应该为输入电容器使用47uF?

  10 μ F 就足够了? 可能是22uF? 然后、比率变为2:1或4:1。

2. 数据表显示建议值为1uF ,

  但是、可以使用超过10uF 的大电容器作为输入电容器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sukmin、

    1.  Cin /Cout 比率10:1是可选的。 您也可以选择2:1或4:1。 保持 CIN>COUT。

    2.建议使用1 μ F 的最小电容。 是的、可以使用更高的电容。 10uF 电容器很好。

    您可以在完成后查看我们的原理图。

    谢谢  
    Amrit