This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:尽管 PGOOD=1且 CHARGE_STAT 指示 CC 模式、但没有 MOSFET 开关活动

Guru**** 2397815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523661/bq25756e-no-mosfet-switching-activity-despite-pgood-1-and-charge_stat-indicating-cc-mode

器件型号:BQ25756E

工具/软件:

您好:

我已经将 BQ25756E 降压/升压充电电路设计到定制 PCB 中、但无法通过该电路为电池充电。 我与 BQ25756E 芯片进行了 I2C 通信、寄存器读取甚至会指示 PGOOD 位等于"1"、而 CHARGE_STAT 寄存器显示"011b =快速充电(CC 模式)"。 但是、没有电流从电源流向电池。 MOSFET 栅极的示波器探头显示任何 MOSFET 栅极上没有开关活动。 我有4个 PCB 副本、它们的行为方式都是相同的。 您能否对此问题提供解释/解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的研究。

    您的电路是否有 BTST 二极管? 我在电路上找不到 BTST 二极管。

    我还有其他一些原理图建议:

    • 我建议将 RC 滤波器与 ICHG 和 ILIM_HIZ 电阻器并联安装
    • 我建议进一步平衡电流检测电阻器上的电容器。
    • 我建议使用电感≤20µH。

    此外、此处提供了该器件的一般常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357460/faq-bq2575x-faq-page、仅供参考

    这里还有此器件的原理图检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277772/faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复! 没有 BTST 二极管。 我看到数据表中没有提到它们、但现在看到原理图检查清单将它们标记为必须使用。 您能进一步说明一下这些二极管的功能吗? 它们是否确实对所有应用程序都是强制性的?

    关于 ICHG 和 ILIM_HIZ 上的 RC 滤波器、是否有建议的截止频率?

    我根据数据表中的参考设计在原理图中添加了10Ω 电阻器 R13、但我现在意识到该电阻器限制了 LDO 可以向栅极驱动电路提供的电流量。 用较小的电阻值替换该电阻器是否可以获得任何好处?

    我将尝试添加通孔肖特基 BTST 二极管、同时将电感器替换为10uH 16.5mΩ DCR 模型、因为这些修改对于电流布局相对容易。  

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    欢迎您!

    BTST 二极管有助于获得高侧 FET 导通所需的电压。 所有 BQ2575X 充电器都必须使用这些 BTST 二极管。 作为参考、一些充电器或栅极驱动器在器件中内置了这些二极管。

     我建议将1.8kΩ 和100nF 电容器用于 RC 滤波器。 这与 EVM 相同。

    根据数据表中的参考设计、我在原理图中添加了10Ω 电阻器 R13、但我现在意识到该电阻器限制了 LDO 可以为栅极驱动电路提供的电流量。 用较小的值替换此电阻器是否可以获得任何好处?

    我建议使用0Ω 电阻器替换该电阻器。 这将允许您稍后在需要时调整该值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway