This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:环境工作温度

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525135/lm70880-ambient-operating-temperature

器件型号:LM70880

工具/软件:

您好:

客户发现 LM70880-Q1具有以下环境工作温度规格:

他们想要使用 LM70880。 您能告诉我们 LM70880的环境工作温度规格吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    是的、数据表中显示的内容是正确的。  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的答复。

    与 LM70880-Q1不同、LM70880数据表不包含环境工作温度规格。

    请告诉我们 LM70880 (而非 LM70880-Q1)的环境工作温度规格。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    通常、IC 由结温而不是环境温度控制。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    除了 Q100认证外、LM70880和 LM70880-Q1之间的 IC 材料或设计是否有任何差异?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH<

    Q1器件和非 Q1器件之间没有区别。 区别在于 Q100认证。

    Ben