This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:负载开关/电子保险丝建议

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2597, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524783/tps25961-load-switch-efuse-recommendation

部件号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: TPS2597TPS25981

工具/软件:

您好团队

您能帮助我推荐任何 Vin 8.8V 和 I OUT 2A 应用吗?

它们需要尽可能小的封装、并且 OCP 功能良好(电路更好)

P/N

Vmax

IMAX

OCP

封装

TPS22810DRVT

2.7V 至18V

主题

N

2*2.

TPS25961DRVR

2.7-19V

2.

y

2*2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TPS25961是此类低电流应用的理想选择。 在我们的负载开关产品系列中、无法在这些运行条件下找到任何器件并提供 OCP。

    他们是否在寻找任何特定功能和 OCP、电流限制是否良好或是否需要断路器?

     此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush

    感谢您的反馈! 客户需要 断路器解决方案。 您有任何建议吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以检查 TPS2597 (TPS25974型号是断路器、更便宜的器件、23V/7A)或 TPS25981 (16V/10A 器件)。 两者都应能够支持2A 电流限制和8.8V。 两者均来自同一系列、因此采用相同的2mm*2mm 封装。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arush

    得到它,并感谢您的伟大支持Slight smile

    BRS

    Brian