This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:有关单路输出、SW 连接的 Rcharge 和 Rdischarge 下的 RLIM 的问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525040/ucc14241-q1-question-about-rlim-at-single-output-sw-connected-rcharge-and-rdischarge

器件型号:UCC14241-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC14241-Q1、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1) 数据表的第30页上提供了单路输出的建议电路图、连接到 RLIM 端子的电阻器标记为(可选)。

-有必要连接 RLIM 电阻器吗?
-如果是,建议的电阻值是多少,为什么?

(2) 请告知数据表第20页上连接到 Rcharge 和 Rdischarge 的 SW 的操作。

当使用单路输出时、FBVEE 端子必须短接至 FBVDD 端子、因此我认为基本上会在每个端子上施加大约2.5V 的电压。 但是、如果由于 VDD 波动而出现2.5V±α 波动、我认为内置于 IC 中连接到 Rcharge 和 Rdischarge 的 SW 将根据比较器的输出进行开关。 就 IC 规格而言、这是否是个问题?

在单路输出的情况下、由于 RLIM 端子连接到 VDD、如果连接到 Rdischarge 的 SW 已导通、则 IC 会发热、因为电流会流经 VDD→RLIM→SW→Rdischarge→VEE 路径。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下蓝色答案:

    (1) 数据表的第30页上提供了单路输出的建议电路图、连接到 RLIM 端子的电阻器标记为(可选)。

    -有必要连接 RLIM 电阻器吗?

    • 在大多数情况下不是必需的。 在单路输出电压配置中、连接到 VDD 的 RLIM 电阻器有助于通过内部 RLIM 功能更快地对 VDD - VEE 电压轨放电。 这有助于设置条件以更快地清除故障、并确保负载快速放电、因此下一次重启不会尝试启动至预偏置负载。 如果这不是问题、则可以将 RLIM 引脚保持开路、并节省 PCB 布线和单个电阻器的成本。 因此、从功能的角度来看、当 UCC14241-Q1配置为单个输出电压时、可以选择包含 RLIM 电阻器。

    -如果是,建议的电阻值是多少,为什么?

    • 如果使用 RLIM、请使用500Ω-1kΩ 范围内的器件进行测试。 其目的(原因)是通过限制电流来保护内部 RLIM 开关

    (2) 请告知数据表第20页上连接到 Rcharge 和 Rdischarge 的 SW 的操作。

    当使用单路输出时、FBVEE 端子必须短接至 FBVDD 端子、因此我认为基本上会在每个端子上施加大约2.5V 的电压。 但是、如果由于 VDD 波动而出现2.5V±α 波动、我认为内置于 IC 中连接到 Rcharge 和 Rdischarge 的 SW 将根据比较器的输出进行开关。 就 IC 规格而言、这是否是个问题?

    在单路输出的情况下、由于 RLIM 端子连接到 VDD、如果连接到 Rdischarge 的 SW 已导通、则 IC 会发热、因为电流会流经 VDD→RLIM→SW→Rdischarge→VEE 路径。

    • 在正常稳态运行期间、RLIM 内部开关不会导通。 RLIM 会考虑 FBVDD 和 FBVEE 之间的差异、以确定 RLIM 引脚是否应拉取/灌入电流。 由于 FBVDD=FBVEE (FB 引脚短接)

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi