This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:输入电流接近系统所需的电流

Guru**** 2397825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523189/bq24292i-input-current-close-to-current-required-by-system

器件型号:BQ24292I

工具/软件:

您好、

我们在其中一个实施方案中有以下情形:

  • 该单元连接到只能为500mA 供电的5V 电源。 充电器 IC 还会将电流限值设置为500mA。
  • 当单元运行时、系统要求也与500mA 有关。 测量电池电流时、它可能会在-100mA 和+100mA (max)之间波动。 它通常介于这些值之间。
  • 我们观察到充电器可能突然停止充电、电池将耗尽、直到装置断电。 请注意、这是在操作现场的器件上观察到的、因此我们没有明确的原因导致这种情况发生。 我们假设装置的电源已连接。

您是否知道流向电池的电流从小正数持续开关会导致充电器 IC 停止充电并在复位之前保持此状态?

谢谢、

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amos:

    可能会触发 DPM。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.2.2动态电源管理。  在 DPM 模式(VINDPM 或 IINDPM)期间、状态寄存器 REG08[3]将变为高电平。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的答复。 我将详细检查我们的实现、但我认为我们没有进入 DPM 模式。 我需要对此加以驳斥,

    我确实怀疑我们可能会进入补充模式(8.3.2.3)。

    是否可以在不通过 DPM 模式的情况下进入补充模式?

    谢谢、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amos:

    请读取所有寄存器读数、并参阅。  在 DPM 模式(VINDPM 或 IINDPM)期间、状态寄存器 REG08[3]将变为高电平。

    谢谢、

    Ning。