This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:双路输出

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525507/lm61495-dual-output

部件号:LM61495

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有双路输出降压器件? 输入电压为15V 至25V、输出需要一个+5V 和一个-5V、每个通道输出50mA。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您确定需要一个降压转换器来实现这一点吗? 可能有一个 LDO 可以为您实现这一点。 您可以这样做、但会非常复杂。 我们没有双相~100mA 的 mA 器件。 最好是双相12A 输出。

    https://www.ti.com/product/LM644A2-Q1

    如果要使用单相降压、则需要反相 Flybuck 电路。

    谢谢、

    Andrew