This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:I2C 和 GPIO 上拉和电压电平理解

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525282/bq27426-i2c-and-gpio-pullup-and-voltage-level-understanding

器件型号:BQ27426

工具/软件:

我将该芯片用于设计中的电量监测计应用。 我想了解的是、我是否需要从外部资源向 SCL、SDA 和 GPOUT 引脚提供1.8V/3.3V 上拉电阻?

如果整个 I2C 总线从施加在 MCU 上的同一电源上拉10k Ω、那么它是否可行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohak、

    通过10K 电阻器、可从同一来源实现3.3V 上拉电压。 这应该没问题。

    此致、

    Adrian