This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:保险丝特性

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76922
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523643/bq76922-fuse-feature

器件型号:BQ76922

工具/软件:

您好:

我们研究一下 bq76922上的 FUSE 引脚。

  • 是否有方法只通过0x001DFUSE_TOGGLE ()- I2C 命令触发 Fuse 引脚驱动?
  • 接收到 I2C 命令后、DFE 设置 FUSE 引脚需要多长时间?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    song zhang 说:
    是否有办法仅通过0x001DFUSE_TOGGLE ()- I2C 命令触发 Fuse Pin 驱动器?

    只要您 禁止 PF 触发保险丝、就应该可以这样做。 这应该是  Settings:Protection:Protection Configuration[PF_FUSE]  配置位。  

    song zhang 说:
    ]收到 I2C 命令后、DFE 设置 FUSE 引脚需要多长时间?

    在收到命令后、我们没有 FUSE 引脚实际切换所需的时间。 我可以 在下周的某个时候在我们自己的董事会上确认这一点、因为我明天将离职。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您的基准测试结果 感谢 Alexis!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    感谢您的耐心。 我在下方看到了一些用于展示时序的波形。  

    FUSE_FPGA Not_Zoomed_In

    黄色= SCL、蓝色= SDA、绿色=保险丝  

    第一个示例显示了子命令完成后它没有放大。

    这是一个放大的照片。 根据这两种方法、测得的时序为~1.62ms。  

    需要注意的是、如果电池组电压高于给出的阈值、器件可能仍然能够熔断保险丝  设置:保险丝:最小:熔断保险丝电压。  我建议选择一个高值、以确保保险丝仅由命令驱动。  

    此致、
    Alexis