工具/软件:
器件: BQ40Z50
固件: BQ40Z50-R5
电芯类型: NCR18650GA (2.5V ~ 4.2V 、3450 mA )
配置: 4s.
ChemID: 2107.
e2e.ti.com/.../learning_5F00_cycle.gg.csve2e.ti.com/.../4152.learning_5F00_cycle.log
我遇到的问题是 SoC (充电状态)仍卡在100% 并且无法正确更新。
我怀疑这可能是由于 学习循环未成功完成 、但我在尝试学习循环时遇到了几个问题。
我附上了 数据存储器导出和日志文件 供您参考。
在学习周期中观察到的问题:
-
不会触发 TD 和 FD 标志 、尽管我已验证电压和 RSOC 条件是否符合我在下配置的阈值:
Data Memory → Gas Gauging → FD/TD → Set Voltage Threshold。 -
原因 即使在放电期间、RSOC 也保持在100% 、量表有时会触发 OC (过流放电)保护 。
为避免充电和学习期间中断、我暂时增加了 OC 保护阈值:Data Memory → Protections → OC → Threshold = 10000 mA。 -
在电池充满电并进入休息模式后、
[REST]标志变为1、
但该[VOK]标志会保持1不变、不会被清除 和 未更新 QMax 。
监测计似乎未正确进入 OCV 更新阶段。
我非常感谢您帮助确定可能的根本原因、或者如果缺少任何配置或流程、请提供帮助。 谢谢!
我已经完成了学习循环。 SOC 正常显示、最大误差为1%。 附件是最终 gg 文件和执行日志。