This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:我不确定是否启用了 AEF 和 DRSS。

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524489/lm25149-i-am-unsure-whether-aef-and-drss-are-enabled

零件号:LM25149

工具/软件:

我设计了一个电路板、允许单独开关 DRSS 和 AEF、但即使我查看输出波形、也没有变化、我不确定功能是否在切换。

我应该如何评估?

-要切换 DRSS,我可以在接通电源之前使用开关在29.4k 和41.2k 之间切换连接到 CNFG 引脚的电阻器。
-为了切换 AEF ,我设计了它,以便在通电后一段时间后使用不同的开关在上拉和下拉之间切换。
-输出测量是使用带频谱分析仪的射频探头在数据表中指定的 Rs 输出端子进行的。

但是、DRSS 开关和 AEF 开关均不会导致输出波形发生任何变化。
经证实、当开关 AEF 的开关时、CNFG 引脚上的电压变为电源电压或0.8V 或更低。
应该如何评估这一点?
请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    客户正在使用多少负载? 器件是否处于 PFM 模式?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    最大负载为0.5A/3.3V。该器件用于 FPWM 模式。

    在二极管仿真模式下、噪声会比 FPWM 恶化、但在任一模式下在 DRSS 和 AEF 之间切换时都不会观察到任何变化。
    谢谢、

    和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    我上一个答案不正确。

    我们使用 PFM 是因为 FPWM 产生的噪声比 PFM 更多。

    此外、使用 FPWM 会导致输出电压下降、输出侧 Lo 变得非常热。

    谢谢、

    和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和人:

    您能否分享客户提供的 Excel 电子表格计算器工具?

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    谢谢、
    Andrew