This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-DEVICE-FW:BQ40Z50-R3充电问题

Guru**** 2327090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-DEVICE-FW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519848/bq40z50-device-fw-bq40z50-r3-charge-issues

器件型号:BQ40Z50-DEVICE-FW

工具/软件:

您好 TI 团队、

当我们使用 BQ40Z50-R3固件版本3.09并在 SOC = 99%的情况下持续为电池充电至充电结束时、在充电状态下的 NCT 标志设置为1后、如果此时有放电操作、WDT 很可能会复位、从而导致通信中断。

请帮助确认并发布针对上述问题优化的 BQ40Z50-R3固件。

非常感谢!

Eajon Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

       我们知道 BQ40Z50-R3的固件版本3.09内部版本90已解决了我们的问题。 但我们没有此 FW 文件。您能为我们提供 此 FW 的 srec 和 BQZ 文件吗?

    谢谢!

    Eajon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    最新的固件版本位于"BQ40Z50-DEVICE-FW"上、随附在下面。

    BQ40Z50-DEVICE-FW:  
    https://www.ti.com/tool/BQ40Z50-DEVICE-FW

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan、

       以上内容不是我们需要的固件。 我们所需的固件版本是 BQ40Z50-R3 3.09 Build 90。 目前、TI 官方网站上提供的最新构建为73个。 请向我们发布版本90的固件。

    谢谢!

    Eajon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    请向我的朋友请求在下午进行讨论。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan、

      好的、我发送了一个朋友的请求。

    谢谢!

     Eajon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    我已经跟进您的消息、并将把它关闭。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    收到了 srec 文件。您还能给我发送 BQZ 文件吗?

    谢谢!

    Eajon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    我将联系固件团队以了解有哪些可能。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Alan、

    好的。 请尽快帮助确认信息。

    谢谢您!

    Eajon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eajon、

    请查看您的收件箱。

    谢谢您、
    Alan