This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-MCU EP:看门狗功能禁用

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TMS320F28377D, TPS3823, TPS3820, TPS3850, TPS3306, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520136/tps3813k33-ep-watchdog-feature-disable

器件型号:TPS3813K33- EP
主题中讨论的其他器件:TPS3306、TPS3813 、TMS320F28377D 、TPS3823、TPS3820 TPS3851、TPS3850

工具/软件:

您好:

我想了解看门狗功能的行为。 在我的应用中、我将 WDI 引脚下拉。

我的问题是、当我们下拉 WDI 时、如果 WDI 引脚上没有上升沿、该芯片是否处于看门狗禁用模式、仅根据电压复位?

如下图所示、在 WDI 的上升沿之前、芯片的输出不会置位(复位为1)。

谢谢、

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    根据数据表、第一个 WDI 正边沿仅影响下限。 请在下面的中找到时序规则。  

    如果在看门狗计时器结束之前错过了提供正边沿、这将使复位生效。  

    根据 WDT 引脚的配置方式、您可以有0.25秒或2.5秒的窗口超时。  

    希望这能回答您的问题。  

    此致、  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    感谢您的回复、我理解、如果在窗口超时内 WDI 引脚上没有上升脉冲、则会将复位置为有效。

    我对其他看门狗芯片 TPS3306有类似的疑问、根据数据表、我提到、当 WDI 引脚未连接或连接到高阻抗驱动器时、则看门狗被禁用。 我想知道、如果我将此芯片连接到 TMS320F28377D 微控制器、那么在首次编程或刷写代码时 GPIO (连接到 WDI 引脚)的状态是什么?  此外、您还可以确认这是仅在 TPS3306中可用、而在 TPS3813中不可用的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    正如数据表重点介绍的那样、我们的一些监控器可以产生内部 WDI 信号。 TPS3813不是其中一款。 请在下面找到我为您获得的基准数据。  

    WDI 未连接(保持悬空):

    WDI 连接到 VDD:

    WDI 连接 GND:

    结果:  在所有情况下、由于 WDI 输入信号而使器件生效、未按时施加。  

    请检查 TPS3823、这是另一款具有看门狗计时器的监控器、 如果悬空或连接到高阻抗、该器件会在内部生成脉冲以防止看门狗复位事件。

    • 我想告诉您、可通过断开 WDI 引脚与系统的连接来禁用看门狗计时器。 如果 WDI 引脚检测到高阻抗状态、TPS3820/3/4/8-xx 会生成 WDI 脉冲、以确保 RESET 不会置位。

    TPS3813和 TPS3823不是 P2P、如果您计划更改器件、检查 TPS3850/TPS3851对于您的情况也可能很有用、因为它们集成了 WD_EN 引脚功能。 您可以通过调整 SET0/SET1引脚来禁用 TPS3850/ TPS3851。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.