This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:如何确定正在使用哪个输入(VAC1/VAC2)?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, BQ25798, TPS25751, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524888/bq25792-how-to-determine-which-input-vac1-vac2-is-being-used

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:TPS25750BQ25798TPS25751TPS2121

工具/软件:

我们的产品采用 BQ25792、后者连接到 USB PD 控制器(TPS25750)和桶形连接的12V 输入。  它们分别通过 VAC1和 VAC2引脚连接。   我的问题是如何确定使用哪个 VAC 输入来为系统供电并为电池充电?   我知道我可以读取"Reg22_BQ25792"寄存器来确定连接了哪些输入、但据我所 知、无法知道 Charger_Flag_从哪个输入汲取电流。   如有任何帮助、将不胜感激。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    如果 VACx 同时检测2个源、则 VAC1优先。   如果 REG0x1B[2:1]中的 ACx 存在状态位、则报告这两者。  但 您是正确的、因为没有位报告哪个 ACFET-RBFET 实际拉出电流。   充电器的 ADC 可以报告 VACx 和 VBUS 电压。  如果 VAC1=VBUS、则 VAC1正在供电。  但是、如果 TPS25750也提供12V 电压、这可能是个问题。  或者、您可以将 GPIO 连接到其中一个 ACDRVx 引脚上的高电阻(兆欧范围内)分压器、以确定其是否为高电平。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    顺便说一下、最新推荐的固件使用 BQ25798和 TPS25751。  固件未解决具有第二个 输入源的问题。  此外、另一个客户选择添加 TPS2121多路复用 IC、而不是充电器的集成多路复用器功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、 非常感谢您如此快速地回答了问题。   事实证明、这不再是一项要求、因此我只需报告哪些输入有效、我可以从可用的状态位中猜测这些输入。   

    请注意、  

    Paul