This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:在以下情况下、元件是否存在任何风险?

Guru**** 2530550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525026/tps746-q1-under-below-condition-whether-component-have-any-risk

器件型号:TPS746-Q1

工具/软件:

您好:

我们的电流测试条件是输入电压5V、输出电压3.3V、最大电流595mA、外部温度85℃

在这种情况下、我是否可以询问零部件是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    (5-3.3)*0.595 = 1.0115W 功率耗散。 假设建议的工作条件高达150'C、那么只要 RθJA <= 64.3'C/W、就不会存在风险 由于 DRB 封装的热指标(如 JEDEC 标准板上的仿真结果)为55'C/W、因此这个参数应该完全没有问题。

    此致、

    Gregory Thompson