This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:请查看原理图

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521012/tps746-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TPS746-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPS74601PQWDRBRQ1制作了第一个原理图。 您能查看这个原理图吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    器件看起来针对3.34Vout 进行了正确配置、值大小正确。

    但是、PG 引脚在该配置下不可用、如果不使用该引脚、可将其保持悬空。 否则、该电阻器必须连接到电力线以便它可以下拉、通常是 OUT 轨。 在这种情况下、它将从接地切换到接地。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    感谢您的支持。

    您能查看我的客户的更多问题吗?

    1.客户在 EN 引脚的线路上添加了 C160。 是否可以正常运行?

    2.是否可以按如下所示进行布局?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    布局对我来说很好。 反馈环路和电容器看起来良好、没有发现问题。 由于两个器件有些靠近、因此您可能希望利用芯片附近进入接地平面的散热过孔以提高导热性。

    此致、

    Gregory Thompson