This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:功耗远高于数据表最大额定值

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518398/bq2980-power-consumption-much-higher-than-data-sheet-max-ratings

器件型号:BQ2980

工具/软件:

我们使用 BQ298018并使用3.5V。 启动 NORMAL 模式(PACK+上的快速高电平状态)后、我们测得的额外电流消耗约为15uA、而不是使用这种电池保护。 根据数据表、我们预计约为4uA 至6uA。  有什么想法如何处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对您回复时出现的延迟表示歉意。 支持队列非常高、响应时间比平时长。  

    您能解释一下如何测量电流吗?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在使用 Power Profiler Kit II、这是一个非常精确的测量工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    FET 栅源极的漏电流是多少? 您是否在没有 DMN 器件型号的情况下测量了电流?  

    强烈建议使用与 TI EVM 上的 FET (IGSS < 1uA)类似或更低的低栅极漏电流 FET、以获得低电流消耗。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero