This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:AIN 功能

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525459/ucc21750-q1-ain-function

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

尊敬的专家:  

客户正在考虑将 AIN 内部电流源用于外部 NTC 传感器。 但这个 NTC 的电阻在低温下会发生很大变化。 25°C 时为 NTC= 10K Ω、8°C 时为20k Ω、-40°C 时为240K Ω。  

对于这种高电阻用例、我们如何计算-40°C 时 NTC 上的 AIN 电压? 在如此高的电阻下、我认为电流源值仍然不是200uA、因为对于 UCC21750而言、200uA*240K Ω=48V 是相当高的电压。 客户不希望在低温情况下进行测量、他们只需在室温和高温下测量温度值。 只想了解在此类高阻抗用例中内部电流源的工作原理。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在输出电压达到4.5V (即正电源轨)之前、200uA 电流源将保持精确。 也就是说、22.5k 或更高阻值对应的温度将低于此 NTC 传感器和该电流源的范围、并导致输出电压接近4.5V。

    内部源是电流镜、设计为无论0.5V 至4.5V 之间的输出电压如何、都能保持恒定的电流。 在正4.5V 电源轨时、电流容差可能低至196uA、在0.5V 电源轨时、电流容差可能高达209uA。

    此致、

    Sean