This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:符合 Qi 标准的接收器 IC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523355/bq51013a-qi-compliant-receiver-ic

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件:BQ51013CTIDA-00318

工具/软件:

你(们)好  

我正在设计一款可穿戴 RFID 读写器、作为应用的一部分、我希望整合一款可在4.2V 电压下为1S1P 电池充电的 QI2兼容无线接收器。 如果 TI 有任何符合 QI2标准的芯片以及建议的 RX 线圈、这是很好的了解。 否则、我还有哪些其他选择? 考虑到产品尺寸适中、尺寸约为40 mm (w) x 60 mm (l) x 40 mm (h)、必须考虑线圈的尺寸。 由于应用仅处于 RX 模式、因此5W 和15W 之间的任何额定值都已足够。 请提供我可以利用的任何 RX IC 建议。

此致

DA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您(们)好 DA

    您是否需要 WPC 标准的 Qi 认证?

    您的充电电流是多少?

    下面是几个可供您查看的器件:

    1.) BQ51013C -- 5V 输出 WPC 1.3器件

    2.) 如果您不需要 Qi 认证、请查看参考设计 TIDA-00318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    感谢您的及时答复。 为了阐明我们的要求:

    1. 认证:

      • 电感器  QIN2 (MPP)认证  (WPC 2.0)、可实现与现代充电器的出色兼容性。

      • 如果没有通过 QI2认证的选项、我们可以考虑  WPC 1.3 (EPP)  作为一种临时解决方案、只要长期供应得到保证。

    2. 充电电流:

      • 目标输出:  5V/3A (15W)  快速充电。

      • 如果15W 不可行、我们将评估5V/2A (10W)解决方案。

    关于您的建议:

    • BQ51013C (WPC 1.3):

      • 是否支持该 IC  15W EPP 还是仅限于更低的功耗?

      • 是否有符合 Q82标准的后继产品的路线图?

    • TIDA-00318 (非 Qi):

      • 我们更喜欢通过 Qi 认证的解决方案来确保市场合规性、但如果没有替代方案、我们将对此进行审查。

    其他请求:

    • 您能否确认 TI 是否计划发布  Q82认证的接收器 IC  2024年?

    • 都有  EVM 套件  可用于测试 BQ51013C?

    我们的工作时间紧迫、敬请您提供有关未来最佳道路的指导。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您(们)好 DA

    我们不支持 MPP 和 EPP 的15W 应用。  限制为5W、这将是 BPP 和 WPC 1.3。