This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180是否适用于双路15V 隔离式输出、以便为400V 高侧 FET 栅极驱动器供电?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525486/lm5180-is-lm5180-suitable-for-dual-15v-isolated-outputs-to-supply-400v-high-side-fet-gate-drivers

器件型号:LM5180

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个需要将单个15V 输入转换为两个隔离式15V 输出的设计。 这些隔离式电压轨旨在用作400V 充电和放电 FET 高侧栅极驱动器的电源。

LM5180是否适用于此应用、或者您是否有任何其他推荐的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LM5180可能是不错的选择、但您需要检查负载条件、因为 LM5180具有1A 典型峰值电流的集成 MOSFET、该 MOSFET 可以设置反激式转换器的负载能力。  

    谢谢你