This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:迁移到 TPS65994BH 和 DisplayPort 交替。 MODE 问题

Guru**** 2481295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525113/tps65994ae-migration-to-tps65994bh-and-displayport-alt-mode-issue

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65994BH

工具/软件:

您好、

根据 TI FAE 的建议、我们将设计从 TPS65994AE 迁移到 TPS65994BH、因为我们支持较新的 PD 协议版本。 但是、对于 BH 器件、DisplayPort 交替模式功能会出现问题。 在 AE 设备上、它工作正常。

使用应用程序自定义工具、我已将已知的工作配置从 AE 器件的工程导入到为 BH 器件创建的新工程中、而不会更改设置。  我已使用新配置成功对 DUT (具有 Bh) EEPROM 进行编程。 PD 功率合约协商正在进行、USB3在两种连接器方向下工作。

但可使用 DP 替代选项。 模式协商不起作用。 我使用工作的 AE 器件和不工作的 BH 器件对 PD 协议消息进行了解码并完成了比较:

  1. DisplayPort 协商也通过 BH 器件正确启动;存在发现、进入模式和状态更新消息
  2. 在 DP_STATUS_UPDATE 之后的 AE 器件上、存在 DP_CONFIGURATION 消息和 DP 交替。 已进入模式
  3. 在 Bh 器件上缺少 DP_CONFIGURE、DP 交替。 未进入模式
  4. 所有早期的消息数据都是相等的、用于比较 AE 和 Bh、但一位差异除外、在 PD 控制器发出的 DP_STATUS_UPDATE 中可以看到(在 DP_CONFIGURE 之前):

在我看来、由于某种原因、Bh 没有看到 DFP_D 连接、并跳过 DP_CONFIGURE。 但是 、在中、来自 DP 集线器 UFP_D_CONNECTED 的 DP_STATUS_UPDATE ACK 通过同一位指示。

感谢您对解决问题的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FAE 已提交内部工单、因此我将关闭这个工单、因为我们无法在公共论坛上讨论 NDA 器件。

    此致