This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:使 ALERT 引脚悬空是否会影响运行、如果是、如何影响?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524862/bq76940-does-leaving-the-alert-pin-floating-impact-operation-and-if-so-how

器件型号:BQ76940

工具/软件:

您好:  

我目前正在查看一个设计、警报引脚悬空。 我想知道这是否会影响操作、如果会、可能的问题是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    ALERT 引脚可用作 MCU 的输入或输出。  作为输入、该引脚没有内部去抖支持、并且对从 RC 滤波器中受益的噪声非常敏感。 该引脚还包含一个弱下拉电阻、允许从外部驱动或拉高电平有效输出信号。 因此、数据表建议 始终在 ALERT 到 VSS 之间放置一个外部500k Ω- 1M Ω 下拉电阻、即使未使用以避免引脚悬空也是如此。

    此致、  

    Arelis G. Guerrero   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此引脚保持悬空且未连接到建议的下拉电阻器、是否可能收到错误警报?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、如果引脚悬空并且在任何阶段配置为输入、您可能会触发错误警报。 同样、强烈建议不要将该引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!