This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981-N:新的稳压器 IC 版本、拉电流和等效器件型号

Guru**** 2457320 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981-N, LP2981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516915/lp2981-n-voltage-regulator-new-ic-revision-sourcing-and-equivalent-part-numbers

器件型号:LP2981-N
Thread 中讨论的其他器件: LP2981

工具/软件:

你(们)好

我们在其中一款产品中使用以下器件已有+10年的历史、最近获悉 IC 的新版本将取代我们在 National Semi 与 TI 合并之前采购的原始器件。  

 LP2981AIM5-5.0

我了解此器件的 MPN 不是由于 IC 的新修订版本的变化所致、在一段时间内、旧 IC 和新 IC 可能在此 MPN 编号下获得。  

我的问题是、以下两个器件型号是否与新 IC 的产品相同?

 LP2981AIM5-5.0 (来自 LP2981-N 数据表)

&

LP2981A-50DBVR (来自 LP2981数据表)

能否保证我们从现在起只能获得新的 IC 版本、并且是否有方法在订购代码中指定?

非常感谢

此致

Noel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    感谢您的提问! 如果您有销售成员正在合作并直接从 TI 购买产品、我们可以与我们的团队合作、帮助为您获取新版本的 IC。  

    希望这对您有所帮助!

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    很抱歉上周我离开办公室的延误。 我们在 Aerogen 的销售联系人是"Samuel Svensson "

    请在可以的时候确认上述查询

    此致

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    没问题! 感谢您在此处确认、我将与 Samuel 合作、帮助确认您的订单是新芯片材料。 样片订单将在大约1-2天内进行处理、然后从我们的工厂发货。 对于未来的订单,我也可以与 Samuel 合作,以帮助您获得正确的材料。 如果您有任何问题、请随时告知我们。 欢迎重新打开此主题或直接联系 Samuel。  

    请告诉我,如果有什么我可以帮助,谢谢!

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:  

    为清楚起见、我目前不希望订购此 IC 的任何样片。  

    如我在原始查询中所述、我想确认我建议的两个订购代码是否会导致交付相同的芯片、或者两者之间是否有任何差异、您能解释一下吗?

    我们在未来的订单中如何指明/确认我们将只接收新芯片材料?

    非常感谢您为回答这些问题提供的帮助

    此致

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    是的、我正在与 Samual 合作、旨在确保只收到以下器件的新芯片材料。 这里不需要从你们这边采取进一步的行动。  

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:  

    我仍想回答以下问题。

    以下两个器件型号是否实际上是相同的芯片材料?

     LP2981AIM5-5.0 (来自 LP2981-N 数据表)

    &

    LP2981A-50DBVR (来自 LP2981数据表)

    此致

    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    这是德州仪器(TI)目前无法披露的机密信息。 如果您对非专有信息有任何疑问、请重新打开该主题。  

    谢谢、  

    McKyla