This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:NC 引脚连接

Guru**** 2394235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524328/tps2h160-q1-nc-pin-connection

器件型号:TPS2H160-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我是否可以将 NC 引脚连接到 GND?

数据表仅提到它未在内部连接。

不确定我们能否做到这一点。

如果我们将 NC 引脚连接到 GND、您是否有任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Evan!

    建议 NC 引脚保持悬空。

    但是、如前所述、没有任何内部连接、因此将 NC 引脚连接到 GND 不会引起任何问题。  

    BR、

    AVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ava:

    感谢您的确认。