This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:TPS7H4011-SP 焊接信息

Guru**** 2397995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523866/tps7h4011-sp-tps7h4011-sp-soldering-information

器件型号:TPS7H4011-SP

工具/软件:

您好的团队、

请提供 TPS7H4011-SP 系列的"5962R2122101VXC"稳压器的引线弯曲和回流焊曲线。 另外、请告知我们在组装此 IC 时是否需要特别小心。

-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthana:

    请参考以下应用报告:

    气密封封装回流焊曲线、端接镀层以及引线修整和表单

    如果您有其他问题、请随时告诉我。

    谢谢、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    上述焊接曲线是否可用于"5962R2122101VXC 30引脚 CFP HLB"芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthana:

    由于变量的数量、无法提供使用特定封装类型且代表每个电路板的单一回流焊曲线。 本应用报告中的回流焊曲线作为示例起点。

    应根据电路板、焊锡膏等因素进行变化...

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    -安迪