This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:未连接电池时发出噪声。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525382/bq25672-noise-when-battery-is-not-connected

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ24296

工具/软件:

尊敬的 TI:

I Δ`ve 面临着与此处所述相同的噪声问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370924/bq25672-use-bq25672-as-the-voltage-source-when-the-battery-is-not-connected?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25672#

VSYS 上有一个470 μ F 聚合物电容器、它解决了问题。  

在  BQ25672的数据表中、我n`t 找不到 VSYS 电容器的限制(如 BQ24296)、因此问题:在 VSYS 上使用大电容器来解决噪声问题是否可行? 是否允许?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。  只要聚合物电容器具有低 ESR (<<100m Ω)。

    此致、

    Jeff