This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:稳压器的原理图验证

Guru**** 2456160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525254/tpsm82902-schematic-verification-for-the-regulators

器件型号:TPSM82902

工具/软件:

尊敬的团队:

请查看所附的 TPSM82902SISR 原理图
1)检查是否存在12V 至5V 电压
2)检查是否存在12V 至1.2V 的电压
3)检查两者的 SS 和 SW

e2e.ti.com/.../Ti-Regulator-IC-PRJCL_2D00_02.pdf

谢谢、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    原理图看起来很适合这两者。 以下是对文档中问题的回答:

    1.如何提供 FB 和 VSET 选项、其中反馈电阻器可以保留为选项  

    在 Vout 和 R87之间使用0E (DNP)电阻器。  

    开关频率可以为1MHz、也可以使用5V 的强制 PWM 设置为2.5kHz

    在0E 下、您可以将其接地以用于2.5MHz。 同样取决于您的要求-您可以同时配置为两者。  

    3. 启用是否足够?

    是的。 高于1.03V 的任何值都是正常的、并且低于 Ven Max 额定值。  

    此致、

    Gautam