This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:TPS92201 1.5A 高效同步降压 LED 驱动器 EN 引脚

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518614/tps92201-tps92201-1-5a-high-efficiency-synchronous-buck-led-driver-en-pin

器件型号:TPS92201

工具/软件:

我们已经使用 TPS92201来驱动器件 IRLED、请帮助回答以下问题:  

1.我们可以随时打开 EN PIN(换言之,我们将 EN PIN 链接到 VDD ),除了功耗外还有任何副作用?

2.我们可以通过控制 PWM 的占空比来关闭 LED,换言之,始终设置为低电平或设置为高电平的 PWM 来关闭 LED?  

  如果是、我们可以从主机保存一个 GPIO 引脚来控制 TPS92201的 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否对 PWM 调光频率有要求?  如果调光频率低于1KHz、则可以将 PWM 引脚设置为始终高电平、并在 EN 引脚上应用调光信号。

    PWM 引脚调光范围为1%-100%、因此即使在 PWM=0时、输出电流可能仍然很小。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到您的消息、谢谢、因此您建议我们将 EN 引脚和 PWM 链接在一起、并将 PWM 始终设置为低电平、以便在 EN 引脚也为低电平时关闭驱动器? 在这种情况下、即使 EN=Low、功耗仍然很低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否具有调光控制、PWM 调光频率是多少?

    如果 EN 连接到 PWM、则如果 PWM 关断时间超过几10us、器件可能会被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待片刻、我们将尝试其他方法从驱动器控制 EN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…