This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:有关 VIN 最大额定值的说明请求

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523330/lmzm23600-clarification-request-on-vin-max-rating

器件型号:LMZM23600

工具/软件:

你好

  • 当我们最初考虑器件 LMZM23600SILR 时、数据表(修订版 B)规定的最大输入电压为42V。 我们现在已经注意到、在更新后的数据表(修订版 C)中、这个值已经修订为40V。
  • 您能否澄清此变更背后的原因?
  • 在数据表的上一修订版中、42V 的较早值是否为拼写错误?

  • 是否根据进一步的验证降低了部件的实际绝对最大额定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    该器件现在使用一个新电感器、其绝对最大值稍低

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您向 Andrew 提供该信息