This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:关于3.3V 输出时的最小输入电压。

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524947/tps62816-q1-about-minimum-input-voltage-at-3-3v-output

器件型号:TPS62816-Q1

工具/软件:

你好、团队。

我对 TPS62816-Q1电源转换器有疑问。

您能回答以下问题吗?

使用  TPS62816-Q1作为 3.3V 输出时、最低电压电平是多少?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    将  TPS62816-Q1用作 3.3V 输出时、最低电压电平是多少。

    这取决于最大负载电流以及所用电感器的 DCR。

    从  给定电感器 DCR = 7.6m Ω 的电源设计器来看、 假设满载为6A、VOUT = 3.3V 时、最小 VIN = 3.6

    谢谢、此致、

    Moheddin。