This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:GATE 引脚最大电压

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74502, LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514492/lm74502-q1-gate-pin-maximum-voltage

器件型号:LM74502-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74502LM76202-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

 栅极引脚的最大电压是多少?

数据表指出 Vcap -Vs = 14(几乎等于)

因此、Vgate、pin =Vcap = 14 + Vs

这种方法是否正确?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    没错。 也就是 Vs+14V

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    如果 Vz =5V、Vgs=5V 且  Vin = 24V、则 Vout 为 14V  

    这种方法是否正确?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    如果 Vz = 5V、 Vcap 将为 5V + 12V(典型值)= 17V。

    栅极还将限制为 17V。

    则 Vout = GATE - VGS (th)

    为什么要将 Vs 钳位到 5V。 该器件能够处理 60V 电压。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我想钳制 Vout、

    LM74502-Q1 的工作方式将类似于稳压器。

    在应用中、LM74502 的输入可能为 37V、但 LM74502 的输出必须低于 30V。

    且输入电压高于 37V 时、将发生 OV 切断。

    所以;

    如果 Vgs (th)= 5V、Vout =30V

                          Vgate = 35V

                           Vz = 35-12 = 23V

    漏源电压= 37-30 = 7V、 因此必须选择 MOSFET 来处理电源分离

    这种方法是否正确?

    是否有任何关键点?

    此致。

    Zabbza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    这是正确的方法。但是、唯一的变化是 Vz 和 Vgs (th) 的变化将导致 Vout 具有更宽的容差。

    如果负载电流约为 2A、LM76202-Q1 是一个不错的选择。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我无法理解您为何推荐 LM76202-Q1、

    LM74502-Q1 具有 OVP、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zabbza:

    是的、 LM74502-Q1 的使用方式相同。

    BR、

    Rakesh