This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:输入电流调节在某个时刻变得不稳定

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526127/lm5177-input-current-regulation-gets-instable-at-some-point

器件型号:LM5177

工具/软件:

TI 论坛(和 Stefan?)大家好

遗憾的是、在尝试限制 ISNSx 输入上的电流时、我们遇到问题。
是否有人知道我们为什么会看到这种行为?

-我们限制输入电流
-通过 PWM 和低通,我们能够在两个 ISNS 引脚之间注入额外的信号。
-通过这种方法,我们可以在输入电流及其相应分流器产生的电压上注入 0 - 64mV(也通过示波器测量)
-因此,我们不能进一步限制电流,除了分流器已经做了什么(施加 0mV ),以完全限制它为 0A 的输入电流(如果施加大于~50mV )
- PWM 有 6400 步,分辨率转换为每步约 5 –10mA(用万用表测量)

 

初始测试条件

-输入电压由电源单元: 32V( I LIMIT 设置为 12A)
-输出电压: 46V(纯由 FB 分压器设置,无注入)
-输出端动态负载: CR 或 CC(例如 13 欧姆或 3A )

 

测试过程

第一步
-信号注入:关闭
-> Vin 32V、Iin 5.1A
-> Vout 46V、Iout 3.41A
->稳定

两步
-信号注入:打开、占空比 3000/6400
-> Vin 32V、 IIN 4.8A
-> VOUT 44.5V 、输出电流 3.3A
->稳定
->限制 Iin 工作正常、由降低的 Iin 和 Vout 显示

三步
-信号喷射:接通、占空比 3200/6400
-> Vin 32V、 IIN 0 - 4.8A
-> VOUT 2 - 43.5V IOUT 0.3 - 2.9A
-> 不稳定

四步
-信号喷射:接通、占空比 3200/6400
-> VIN 34V、 Iin 4.1A(需要增加 Vin!)
-> VOUT 42.5V、 IOUT 3.2A
-> 稳定
->限制 Iin 再次起作用、因为我们可以进一步降低 Iin

 

 到目前为止尝试了 bugfix

-我们使用 TI LM5177 设计电子表格,并在 COMP、IMONOUT 和 SLOPE 上尝试了相当不同的 R 和 C 组合。
-还尝试了与 COMP 相比,IMONOUT 补偿具有更小和更大的 RC 时间常数
-此外,我们还在 iSNS 上尝试了不同的低通滤波器。
- MODE 和配置: PSM 活动, DRSS 开启,断续开启, PSM 进入 10%, ILIMIT 正
-尝试了 3 种不同的电源


-我们尝试什么,如果在 32V 输入电压下输出电压达到 43-42V(无电流限制 46V 的输出电压),输出电压就会不稳定。
-虽然,如果我们增加 Vin 例如从 32 到 34V,输出得到再次稳定  

 
问题

这可能是内部控制问题还是我们在数据表中错过的行为? 或者我们是否遗漏了输出电压调节的相关性?
例如、我们有时也会遇到这样的问题 即使在 ISNSx 引脚上施加了 64mV 电压(远高于 50mV) 、IC 不调节下 Iin、但仍允许 2A 流动。 通常、如果我们施加大于 50mV 的电压、IC 会向下调节至 Iin 0A、这是我们的预期行为。


任何帮助都是非常感谢! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常过流保护设置为约 16A(峰值 OC 限制 39A)、并由测量电感器电流的第二个分流器进行管理。

    可能是配置上的断续模式? 如果我记得正确、设置为“Off"时“时会出现相同的问题。 但明天将再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MS:

    请分享您的原理图。 您可以尝试更改 PWM 显示可不稳定行为时的频率吗?

    请填写快速入门计算器 SNVR519 计算工具| TI.com 、因为它可以提供有关您系统要求的大量信息。

    您能否分享一些行为测量值、例如 VIN、VOUT、IIN、IL、 IOUT、PWM 信号、ISNSx 差分输入信号?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    感谢您的答复!

    正如我昨天回顾自己在完成第一篇文章后再次检查断续模式一样、我今天做了这件事、作为第一步。 这确实是个诀窍。 当断续配置为关闭时、我现在可以向下调节至 Iin < 100mA。

    因此、将断续设置为 ON 会触发、而不仅仅是在高过流/短路的情况下 还可以在 ISNSx 上使用电流限制功能时使用这种电流限制功能 。 尽管 LM5177 数据表提到了 CSA/CSB 输入的逐周期电流限制会触发断续模式、目前根本没有提及 ISNS:

    “7.3.14 短路 — 断续保护“

    LM5177 具有短路保护或过流保护功能。 该保护功能使用连接到 CSA 和 CSB 引脚的逐周期峰值电流传感器。 ...

    如果我们的设计没有重大问题、那就是数据表中缺少信息、可能需要 TI 加以澄清和数据表更新?

    总之、我把它标记为已解决。  

    再次感谢您发送编修