This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526101/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好、我想 将 TPS25751 用于 100W 发电站、并询问如何 使用 PC 软件配置 TPS25751、是否使用 USB 转 I2C 电缆进行 PC 配置? 如果在配置 EEPROM 时连接了 EEPROM、这是否意味着配置文件将保存在 EEPROM 上、并且 TPS25751 可以从 EEPROM 加载配置数据。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulrasheed:

    我想 将 TPS25751 用于 100W 发电站

    100W 的拉功率或灌功率?

    如何 使用 PC 软件配置 TPS25751、我是否要使用 USB 转 I2C 电缆来使用 PC 进行配置?

    PC 软件只能直接刷写 TPS25751EVM。“闪存到器件“选项仅适用于 EVM、因为在将 EVM 连接到运行 GUI 的 PC 时、它会与板载 TIVA MCU 连接。

    在定制板上、您不会使用 Tiva、而是使用 Tiva。 您需要使用 GUI 来生成“Full Flash Binary“、然后使用第三方 EEPROM 编程器使用 Full Flash 二进制文件直接对 EEPROM 进行编程。  

    例如(不是必需的)、在刷写 EVM 上没有的 EEPROM 时、我们使用 TotalPhase Aardvark 或 Dediprog 工具。

    如果在配置 EEPROM 时连接了 EEPROM、这是否意味着配置文件将保存在 EEPROM 上、 TPS25751 是否可以从 EEPROM 加载配置数据。  [/报价]

    没错。 TPS25751 仅在初始上电时从 EEPROM 读取。 启动并运行后、如果 EEPROM 仍处于连接状态并且您对其重新编程、则 EEPROM 将使用最新配置进行更新、同时 TPS25751 会继续运行之前加载的内容。 对 TPS25751 进行下电上电后、它将在启动时读取新映像。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人、非常感谢。