This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647&CSD95372 仿真模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, TPS53647, CSD95377Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522635/tps53647-tps53647-csd95372-simulation-model

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: CSD95377Q4M、CSD95372BQ5M

工具/软件:

您好、TI 支持成员

我想使用 SIMPLIS 对 TPS53647 和 CSD95372 进行仿真。

但我只能在 TI 网站上找到 PSpice 的模型。

我可以将其用于 SIMPLIS 仿真吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系您当地的 TI 支持团队、我们可以提供 SIMPLIS 模型  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeu

    感谢您的答复。 我明白了。

    我再问一个问题。

    我是否可以使用 TPS53647 控制 CSD95377Q4M?

    如果是、如何处理 TPS53647 的 CSP 和 Tsen 引脚?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、可以

    请参阅此处。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuba9  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeu

    感谢您的答复。

    我查看了参考设计、但仍然没有回答我的问题。

    CSD95377Q4 没有 TAO 和 IOUT。
    这与基准电路(CSD95377Q4 和 CSD95372BQ5M 之间的差异)不同 

    我说过一次、应该如何处理 TPS53647 的 CSP 和 Tsen 引脚?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以按照下面的说明连接 CSP (ISP1 和 ISN1)

    对于 Tsen、您可以在该引脚上具有固定电压来报告恒定温度、但很明显、您不会从功率级获得温度检测功能。

    但是,为什么不强制使用 CSD95372 这样你就不需要担心所有这些。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeu

    感谢您的答复。

    >但为什么不强制使用 CSD95372 这样你就不需要担心所有这些。
    CSD95372 太大、无法安装在我正在设计的电路板上。  
    因此、我考虑使用 CSD95377。

    此致。