This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:芯片编程

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526693/tps6521905-chip-programming

器件型号:TPS6521905

工具/软件:

客户目前正在准备新项目并使用 TPS6521905RHBR 进行性能测试。 他们有一些问题、我需要向您咨询:

  1. 在上一个有关 e2e 的主题中、我们讨论了 TPS6521905RHBRbey 的编程问题。 应用程序提到可以由第三方自定义开机/关机默认设置。 在这个过程中、我们通常是为产品线/BU 提供所需的自定义上电/断电时序来进行编程、还是由 TI 寻找第三方供应商来执行编程、然后将器件运送到客户现场? 或者、客户是否需要寻找第三方供应商来处理编程?  

  2. 有一些概念需要澄清。 目前、我们计划让 MCU 通过 I2C 与 TPS6521905 和 EEPROM 进行通信。 我的理解是、只要从器件地址不同(例如 Slave1 / Slave2)、就不应有信号冲突或相互干扰、对吧? 当主控制器连接到两个从器件时、TI 是否有类似的接线方法?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    1.客户可向产品线/BU 提供所需的时序 ,以帮助创建定制的配置文件,
    客户也可以使用  TPS65219-GUI 的配置选项卡创建自有配置 并导出寄存器映射文件。

     然后将配置文件发送给第三方 供应商以便对器件进行编程、他们会将已编程的器件直接发送给客户。  

    TI 与 Dediprog 建立了第三方编程合作伙伴关系。
    如需特定联系人 或 有关第三方流程的更多信息、请联系营销团队。  

    2.是的,如果从设备设置为不同的地址,将不会有冲突。 您能否澄清一下、是否在同一总线上有两个单独的 TPS6521905、或者在与 TPS6521905 相同的总线上是否只有一些其他设备?  
    TPS6521905 的 I2C 地址默认设置为 0x30、但可以重新配置。

    如果还有其他问题需要进一步澄清、请告诉我!

    此致、  
    Sarah