This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:磁化电感

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525505/ucc28951-magnetizing-inductance

器件型号:UCC28951

工具/软件:

输入电压最小值:400VDC

VinmAx: 950VDC

输入电压(典型值):600Vdc

1、问题是 gpsfb 变压器的初级磁化电感应考虑到最大输入电压或最小输入电压? 考虑最小占空比还是最大占空比??

根据我的手动计算、

考虑到 Vin min (400VDC ),最大占空比 (0.66), Lmag 为 1.6mH

考虑到 Vin 最大值 (950VDC ),最小占空比 (0.3 ), Lmag 为 8mH。

此外、Excel 工具在计算时会考虑典型电压值。 我的意思是、为了使控制在峰值电流模式控制下工作、这里的正确值是多少? 我的系统可以是 400VDC 到 950VDC 之间的任何值。  

2.另外,数据表说,“如果磁化电流增加得足够多,它可以扩大 RCS 上的电流检测信号,转换器的运行将越来越像处于电压模式控制而不是电流模式。“ 根据 Excel 工具的计算、考虑 400VDC、Ipp = 6.17A。 我想了解这里有多大的电流? 请用简单的术语进行解释。

我必须与变压器制造商分享数据

e2e.ti.com/.../SLUC222E-_2D00_–63277-R05_5F00_12V.xlsx

3.此外,我有一个原型板,变压器磁化电感为 4mH(取自 Excel 工具),当我尝试在低负载或无负载@950VDC 下工作时,这就是波形。 这是否是您在数据表中试图解决的实际问题,关于从峰值电流模式转换到电压模式? 如果没有, 这到底是什么? 如何进行故障排除?

此外、在较高负载电流下没有问题。

Rsum:100K、适用于 400Vdc ~ 950Vdc 的整个范围

e2e.ti.com/.../VID20250606172733.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    e2e 流量很大、我们将按收到的顺序对此进行查看。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    请在下面查看我的评论。

    输入电压最小值:400VDC

    VinmAx: 950VDC

    输入电压(典型值):600Vdc

    1. 问题是 ,一个 psfb 变压器的初级磁化电感应选择考虑最大输入电压或最小输入电压? 考虑最小占空比还是最大占空比??

    >匝数比和 Lm 最小输入电压最大占空比。

    >以下链接中的应用说明 slua560 将提供有关如何选择这些参数的指导。  可在以下链接中找到该文件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    根据我的手动计算、

    考虑到 Vin min (400VDC ),最大占空比 (0.66), Lmag 为 1.6mH

    考虑到 Vin 最大值 (950VDC ),最小占空比 (0.3 ), Lmag 为 8mH。

    此外、Excel 工具在计算时会考虑典型电压值。 我的意思是、为了使控制在峰值电流模式控制下工作、这里的正确值是多少? 我的系统可以是 400VDC 到 950VDC 之间的任何值。  

    > Excel 工具使用最小值计算变压器 Lm 和 Np/Ns。

    1. 此外、数据表还指出、“如果磁化电流增加到足够大、它可以扩大 RCS 上的电流检测信号、并且转换器的运行速度将越来越高、就像处于电压模式控制而不是电流模式一样。“ 根据 Excel 工具的计算、考虑 400VDC、Ipp = 6.17A。 我想了解这里有多大的电流? 请用简单的术语进行解释。

    >应用手册 SLUA560 提供了关于确定电流检测电阻和斜率补偿大小的建议、以避免这种情况发生。

    我必须与变压器制造商分享数据

    SLUC222E - 63277 R05_12V.xlsx

    1. 此外,我有一个原型板,变压器磁化电感为 4mH(取自 Excel 工具),当我尝试在低负载或空载@950VDC 下工作时,这就是波形。 这是否是您在数据表中试图解决的实际问题,关于从峰值电流模式转换到电压模式? 如果没有, 这到底是什么? 如何进行故障排除?

    >您的波形看起来是变压器输入端的电压和通过它的电流。

    变压器初级峰值电流的击穿速度确实高于该值。  当设计进入续流时、就会发生这种情况。  同样、在此期间、输出电感器也饱和。

    从该波形可以看出、您使用的是倍流器。  两个电感器而不是一个、在设计续流时、两个 SR 同时导通。  在输出电感器进入临界导通之前、我会使用 DCM 比较器将它们关断。  应用手册 SLUA560 介绍了如何执行此操作。  我认为这样可以解决您的问题。

    此致、