This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:LM25149-Q1 的典型功耗

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525162/lm25149-q1-typical-power-consumption-of-lm25149-q1

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他元件: LM25149

工具/软件:

尊敬的德州仪器团队成员:

   我对 LM25149-Q1 的典型功耗有疑问、 可以 在数据表中看到待机电流、睡眠电流和关断电流、但我无法找到该降压控制器的工作电流、

LM25149 是一款控制器、几乎所有电流都流经外部 MOSFET 和功率电感器、那么如何评估工作功耗本身?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    最好的方法是测量效率。 N =(VOUT * IOUT)/(VIN * IIN)。 然后、您可以减去 IQ 等已知值、得出其中有多少开关损耗。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew:

       您的意思是、我必须真正 测试 LM25149 EVM 板、包括 Poutput 和 Pinput (V*I)? 数据表中没有关于开关功率损耗的规格、对吧?  由于我手头没有 LM25149 EVM、因此是否有任何经验数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、nick:

    计算器工具具有效率估计值。 它可能会帮助您设计。

    https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC#downloads

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  感谢您的大力支持。