This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55451B:SN55451BJG

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525312/sn55451b-sn55451bjg

器件型号:SN55451B

工具/软件:

对于我们涉及开发数据通信单元的项目、我们需要 SN55451BJG 双外设和驱动器、尤其是为了支持–10°C 至+60°C 的工作温度范围。 但是、此零件当前缺货。

建议使用替代器件 SN75451BD。 遗憾的是、其额定工作温度范围为 0°C 至 70°C、不符合我们对负温度工作的要求。

我们要求您提供指导、以确定符合所需温度规格的合适替换产品、或找到解决此问题的替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Penilop,

    考虑到设备的使用年限(58 岁)、我们将限制更换。 什么是终端设备? ULQ2003/Q1 等器件可以正常工作吗? 我意识到这有多个渠道、但它可能是更好的替代产品之一。 您能告诉我更多关于负载条件的信息吗?

    此致、
    Tim