This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:TPS7A5301RPSR

Guru**** 2797455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525940/tps7a53-tps7a5301rpsr

器件型号:TPS7A53

工具/软件:

大家好、我 m 使用 TPS7A5301RPSR 设计原理图来为 LTE 模块上电。  LDO 输出目标为 3.7V、3A 和 5V 输入。 下图中的原理图是否可以接受? 此外、建议将此稳压器用于此类应用

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    在浏览您的电路后、我发现根据您选择的电阻值、系统的输出电压实际上会接近 3.5V。 要使输出电压更接近 3.7V、建议将电阻器 R316 替换为 3.33k Ω 电阻器。 除此之外、该电路看起来非常好、应该具有您所需的功能。

       但需要考虑的一个细节是、您的芯片将消耗大约 3.9 瓦的功率。 您的功耗很高。 在针对不同情况进行计算时、芯片温度会远高于热关断温度。

    此致、  

    亚伯拉罕