This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:OTP 大小

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524861/tps650861-otp-size

器件型号:TPS650861

工具/软件:

TPS650861 OTP 组有多大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    TPS650861 使用 128 字节 OTP 组、但用户只能对其中一定量的寄存器进行编程。  

    用户只能访问其中大约 46 个寄存器。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 SRAM、SDRAM 等易失性存储器如何对其进行断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    您是否询问非 OTP 寄存器?  
    与任何易失性存储器一样、它们将在断电时清除。  

    当 VSYS 低于 5.6V 时、会发生断电事件

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是。 只需知道易失性/寄存器有多大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    有 33 个非 OTP 寄存器。 其中只有 20 个可供用户访问。  

    此致、  
    Sarah