This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:在 SLEEP 模式下提供体二极管保护

Guru**** 2814225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523940/bq76905-body-diode-protection-during-sleep-mode

器件型号:BQ76905

工具/软件:

您能否说明下述情况下体二极管保护的行为?

  1. 主机 MCU 会因过压情况而断开充电 MOSFET。
  2. 由于电流消耗较低、该器件随后进入睡眠模式。
  3. 然后施加超过体二极管阈值的放电电流。

在这种情况下、由于反向(放电)电流、体二极管保护机制是否会导致充电 MOSFET 在睡眠模式期间重新连接?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    可能在 SLEEP 模式下仍激活体二极管保护功能。 我需要在工作台上验证此行为。 您自己是否看到过这种行为?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在测试中观察到了这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    您是否想分享您拥有的配置设置和程序的确切值?

    此致、
    Alexis