This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:如果我想同时驱动 DSG 和 CHG FET、该怎么办?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526319/bq76200-what-if-i-want-to-drive-the-dsg-and-chg-fet-simultaneously

器件型号:BQ76200

工具/软件:

如果我尝试同时驱动 DSG 和 CHG FET、并且电池侧电压为(假设)48V、负载侧电压为 0V、会发生什么情况?

只有一个电荷泵、对于 CHG FET、将电荷泵电压与电池电压相加是合理的、但这样 DSG FET 就会出现问题。

是否由软件通过使用 PFET 来确保两侧足够靠近?

此致

Thomas