工具/软件:
您好支持团队:
希望您做得好。 我们正试图访问在我们用于雅培产品的 TI 器件中存在的 PFAS。 对于我们在中搜索的每个 MPN 材料成分搜索 、我们将获得相同部件号的多个测试报告(下面的屏幕截图)。
1.在下面的所有报告中,应考虑哪一份进行重大评估?
2.所有测试报告是否相同或不同? 如果不同、区别是什么?
3.为什么同一零件号的材料质量不同?
4. BQ24079TRGTR.A 和 BQ24079TRGTR.B 中的.A 和.B 表示什么? 它们是相同的还是不同的? 如果不同、区别是什么?
提到的器件型号只是一个示例,我们有多个器件有相同的问题 — 仅供参考