工具/软件:
尊敬的 Jeff:
当 BQ25790 在中协商为 12V 且客户下拉 CE 时、他们发现 SW 点增加了 2kHz 开关噪声、这会导致音频噪声、您是否对此有任何见解?
请检查波形:
在第二次 CE 变为低电平后发生噪声。
黄色:VSYS、蓝色:CE、紫色:SW1



谢谢您、
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yishan:
噪声来自小尺寸陶瓷电容器在 PMID 和/或 SYS 压电效应上的作用。 是否有 2A 充电电流流? 我不希望在如此高的电流下看到 PFM 脉冲。 存在一个已知问题、即 ISYS+IBAT = 150mA –300mA、其中充电器会在 PFM 和 PWM 之间反复移动。 但是、如果 PFM 被禁用、但您仍然听到噪音、这不是问题。 上面的第二幅图(摘录如下)是否处于禁用 PFM 的状态? 您是否可以让客户重复但放大、以便我可以从圈出的区域在每种模式下看到至少一个脉冲?

此致、
Jeff