This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:在 SW 模式下具有 2kHz 的开关频率噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526035/bq25790-2khz-switching-frequency-noise-in-sw

器件型号:BQ25790

工具/软件:

尊敬的 Jeff:

当 BQ25790 在中协商为 12V 且客户下拉 CE 时、他们发现 SW 点增加了 2kHz 开关噪声、这会导致音频噪声、您是否对此有任何见解?

请检查波形:

在第二次 CE 变为低电平后发生噪声。

黄色:VSYS、蓝色:CE、紫色:SW1

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    是否启用或禁用 PFM OOA?  噪声会消失吗 PFM?  如果没有、那么电池电压、充电电流和系统负载是多少?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经告诉他们禁用 OOA 和 PFM 模式、但这里仍然会出现噪声。

    电池电压为 7.8V、系统电压为 8.6V、充电电流为 2A、系统电流约为 150mA

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    噪声来自小尺寸陶瓷电容器在 PMID 和/或 SYS 压电效应上的作用。   是否有 2A 充电电流流?  我不希望在如此高的电流下看到 PFM 脉冲。  存在一个已知问题、即 ISYS+IBAT = 150mA –300mA、其中充电器会在 PFM 和 PWM 之间反复移动。  但是、如果 PFM 被禁用、但您仍然听到噪音、这不是问题。  上面的第二幅图(摘录如下)是否处于禁用 PFM 的状态?  您是否可以让客户重复但放大、以便我可以从圈出的区域在每种模式下看到至少一个脉冲?

    此致、

    Jeff