This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27518:未加密的 pspice 模型已损坏

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27519, UCC27517, UCC27518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526041/ucc27518-unencrypted-pspice-model-is-broken

部件号:UCC27518
主题中讨论的其他器件:UCC27519UCC27517

工具/软件:

这可以修复吗?

未加密的模型仍然损坏...

具体而言、这一行(至少)不正确

** X_U1_U4 U1_UVLO U1_EN_OK U1_INM_OK DRV and3 **未定义“and3"。“。

(IN .SUBCKT UCC27519 IN+ EN VDD OUT GND)

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    我们没有机会修复此模型。 我已将此问题提交给我的管理层、以获得分配给他们的时间、但我还没有解决此问题的时间表。 现在、请使用 UCC27517 模型和上一个主题中的建议。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心威廉。 我已经尝试过 UCC27517。 该器件的未加密版本也存在错误、虽然这很容易被发现和修复、但模型本身 似乎收敛不良、使得仿真难以运行。 我现在不能再花时间了、因此我们可能首先使用 Diodes inc 器件;理论上、TI 器件可以是替代器件。 我真的不明白为什么 TI 使用加密模型(大概可以使用)然后不检查未加密的器件。 (我想,真正的答案是几乎没有商业利益!)。 感谢您这么快的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    感谢您让我们也了解 UCC27517 模型的问题。 我们将把它放在我们的计划中,以纠正。 未来、在我们发布新器件时、我们将重点关注创建未加密模型。

    为了使用 TI 器件而不是 Diodes 器件、您需要在 UCC27518 上验证什么?

    谢谢您、

    William Moore