工具/软件:
尊敬的 TI:
我对 LMZ13608TZ 有一些疑问。
我和我的团队在许多情况下使用了这款 DCDC、采用了相同的方案、并且在同一个电路板上没有问题、但最近它似乎不稳定。
我们使用它来产生 5V 输出、从而通过 24V 输入为 CM4 供电。 随机(有时在几个小时后,有时在几天后)Vout 升高、超过 5V、我们看到引脚 9 烧坏。
PCB 与旧 PCB 相同、没有问题、虽然有很多不同、但似乎问题不在不同的生产中。
您是否有任何想法可以与我合作来解决问题?
此处是我们使用的原理图:

感谢您的支持。
Chiara