This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:BQ25121A's 计时器精度

Guru**** 2518430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525016/bq25121a-bq25121a-s-timer-accuracy

器件型号:BQ25121A

工具/软件:

它可能关心的对象。

我想知道 安全计时器精度。(存储器位置 0x0Bh TMR 寄存器)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将深入研究这一点、以便了解我们提供的有关安全计时器精度的信息。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于安全计时器精度、所有器件的计时器设置精度都将在±20%范围内。

    此致、

    Juan Ospina.