This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1:

Guru**** 2371860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1, TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525375/tps1h100-q1-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H100-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS2H000-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在工程中采用两个 TPS1H100-Q1 电源开关 IC、并且我们已将 CL 电阻设置为采用 24V 电源的 5mA 和 40mA。

我们 对  电路板进行了测试 、 发现   无法  获得  必要的 5mA  和 40mA  输出    电流、且输出电压  降至  12V。

我们 还  在  其中一个  论坛 中发现 此 IC   在      输出电流较低时遇到问题、请 查看随附的原理图、如果您有任何建议、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    电流限值不能设置为  5/LSB 40mA。

    执行此测试时、负载上有什么?  

    您能否提供指向您所指其他论坛的链接?

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riishika、

    以下是四个链接


    TPS1H100-Q1 外部电流限制精度 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1 外部电流限制查询 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    昨天、我们使用负载电阻器执行了一项测试。 输入电源电压为 24V、输出电流为 5mA 和 40mA 。 根据这些值、我们选择了合适的负载电阻器 4.8K 和 600 Ω。   

    您能否详细介绍 TPS2H000-Q1 IC、具体来说、 该器件支持的最小和最大输出电流限制是什么?

    此致、
    Lokesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokesh:

    建议将 TPS1H100-Q1 的电流限制设置为至少 0.5A。  

     建议将 TPS2H000-Q1 的电流限制设置为 0.05A 至 0.9A。 请参阅以下内容。  

    SPI/ICL 引脚设计为将电流限制为低于 外部电流限制精度规格中规定的最小值 IC。 请将电流限制设置为在建议的范围内、告诉我输出电压是否能够达到 24V、而不是像您之前观察到的 12V。

    此致、

    Rishika Patel